欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬度和硬度计-3(LCA和测量-13)

  • 2020.03.17 23:19:26
  • 米思米
  • 2246

 以下继续对各种硬度和测定器具进行说明。


布氏硬度

・由于是根据球状且较大的凹陷来进行测定的,因此,适用于存在有材料结构上的不均匀性的物件(锻件、退火/正火件)等。

・压头使用直径为1、2、2.5、5、10的钢球或超硬合金球,根据在试样面上形成与球相应的凹陷时的试验荷载(F N)和凹陷的表面积(S mm2)算出的硬度。

・试验荷载根据压头直径的不同而不同。

・由于试验结束后的凹陷不明显,因此,有时会用于产品评价。

・用将重锤从一定的高度(h0)落下到试样上时,与重锤的弹跳高度(h)成正比的值来表示。

・重锤为顶端半径约1mm的金刚石,有质量约36.2g、落下高度约19mm(D形)和质量约2.5g、落下高度约254mm的(C形)。

・由于压头硬且微小,因此,适用于从断面方向来测定镀制层和涂膜及表面处理层等的表面硬度和多层膜结构的硬度等,或是适用于结晶各自的硬度测定等微细性质评价。

・在JIS中,规定有试验荷载在9.807mN以上,9.987N以下的维氏硬度和努氏硬度。

・努氏硬度(HK)指,根据两个数值,即,使用具有对棱角在172.5°和130°的横截面,且该横截面为菱形的金刚石四角锥压头,在试样面上形成凹陷时的试验荷载(F N)和根据凹陷处的长边方向的对角线长求出的投影面积(A mm2),按下式计算。

・硬度标准块,按各硬度标尺,分别规定了形状、表面和背面的表面粗糙度及平行度、表面和背面的平行度等。(JIS B 7730、7735、7736、7731)

硬度和硬度计-3(LCA和测量-13)


   下回,对精密测定操作中的误差及其对策进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities